This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:过流限制行为以及计算方法

Guru**** 2498575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731282/tps63070-overcurrent-limit-behavior-and-how-to-calculate

器件型号:TPS63070

大家好、团队、

我对 TPS63070的过流限制行为有几个问题。

Q1)过流限制是如何工作的、在输出电压下拉时会发生 hic-up 或电流限制?

Q2)、3600mA 的 IIN 最大值是否意味着电感器电流的峰值电流?

Q3)我想图18中 Iout 的最大负载电流值可以用公式(8)和相应的 IIN、max 至 IPEAK 计算得出、对吗?

我的客户考虑了如何在升压模式下最大程度地提高输出电流。 (VIN=4V、Vout=6V、Iout=2A_want)
这就是我需要正确理解它的原因。

提前感谢。
新亚·索本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shinya,

    TPS63070会限制平均输入电流、而不是峰值电流。
    峰值电流将随所用电感器的值而变化。 电感器越大、峰值电流越小。

    请使用数据表中的公式2至5来根据给定的输入电流计算输出电流。

    由于平均电感器电流受到限制、电感器值被限制在不影响最大输出电流的范围内。
    在哪种电压下需要哪种电流?

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte、
    非常感谢您的及时反馈。
    我知道电流限制值表示平均电流、而不是峰值电流。
    现在、我可以了解如何计算图18。
    所需的功能是在4Vin/6Vout 升压模式下提供2A 输出、但它似乎非常接近边界。

    此致、
    新亚·索本