请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63070 大家好、团队、
我对 TPS63070的过流限制行为有几个问题。
Q1)过流限制是如何工作的、在输出电压下拉时会发生 hic-up 或电流限制?
Q2)、3600mA 的 IIN 最大值是否意味着电感器电流的峰值电流?
Q3)我想图18中 Iout 的最大负载电流值可以用公式(8)和相应的 IIN、max 至 IPEAK 计算得出、对吗?
我的客户考虑了如何在升压模式下最大程度地提高输出电流。 (VIN=4V、Vout=6V、Iout=2A_want)
这就是我需要正确理解它的原因。
提前感谢。
新亚·索本