Other Parts Discussed in Thread: LM5170
主题中讨论的其他器件:LM5170
Hallo、
我´m 仍在解决实际电流的设定电流精度下降的问题。
我始终得到接近5%的偏差。 在降压模式下、我有一个到高侧的偏差、这意味着实际电流高于设定电流、而在升压模式下、实际电流小于设定电流。
在数据表中、我在电气特性中读取 了降压模式下、在标称值为50的情况下、在低 VCS 值(即10mV)下误差放大器的容差从49到55。 这意味着偏差应沿另一个方向发生、因为误差放大 器会为 PWM 提供更高的 VCS 值、并应降低电流。 因此、根据我的理解、偏差应恰好与另一个方向相反。
在升压模式下、误差放大器容差的问题与45至51相同、但电流偏差为小值。
您能向我解释一下这个事实吗?
谢谢你
此致
A.五 Müller μ A