This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22942:澄清了引脚功能、数据表含糊不清

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22942, TPS22944, TPS22945, TPS22941, TPS22943

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746764/tps22942-clarifying-on-pin-function-datasheet-is-ambiguous

器件型号:TPS22942
主题中讨论的其他器件: TPS22944TPS22945TPS22941TPS22943

您好!

我想澄清 TI 器件 TPS22942的 ON 引脚是高电平有效还是 低电平有效。 查看数据表中的器件比较表、可以看到 ON 引脚为低电平有效。

但是、在同一数据表的第8.4节和第9.1.1节中、该引脚处于高电平有效状态。

那么 ON 引脚是高电平有效还是低电平有效?

谢谢、

Alex

如需参考、请参阅数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps22942.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    感谢您与 E2E 联系!

    由于 TPS22942数据表适用于我们的所有 TPS2294x 器件(TPS22941、TPS22942、TPS22943、TPS22944和 TPS22945)、 数据表的"应用"部分中会有一些重叠信息。  

    正确、TPS22942为低电平有效、并将在 ON 引脚拉低时导通。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    感谢您的回复。 如果数据表能更清楚地区分这种情况、那会更好、但我很感激这种澄清!

    谢谢、
    Alex