This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:UCC256301反馈链 RC 补偿网络对零和极点的影响

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745609/ucc256301-ucc256301-feedback-chain-rc-compensation-network-effect-on-zeros-and-poles

器件型号:UCC256301

1、如何计算反馈链传递函数,特别是 RC 补偿网络的传递函数。

2.补偿网络中的 R22、C28和 C29如何影响波特图中的零极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shubiao、

    感谢您的提问、我已在这里要求我的同事提供帮助。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Teng:
    感谢您的回答。

    我要添加的是
    如何计算 HHC 模块的传递函数。

    此致!
    Shubiao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shubiao 您好、

    几年前、我在补偿 LLC 直流/直流转换器方面也提出了同样的问题。 我甚至尝试了一些尝试、试图在不成功的情况下推导出小信号模型。 我与两个在德州仪器(TI)工作的 PHD 讨论了这一点、而 consus 是使用网络分析器补偿 LLC 电压环路的最佳方法。

    以下链接将使您转至应用手册、其中讨论了如何使用网络分析器补偿 LLC 转换器的电压环路。 www.ti.com/.../slua582a.pdf

    此致、

    Mike