Other Parts Discussed in Thread: LP2951
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP2951 大家好、
我们的客户正在考虑使用 LP2951提供3.3V 电压。
如图5所示、有一个变相器。 数据表中的输出电压与温度间的关系。
但它用于5V 输出。
您能否为我们提供图3.3V 类型?
此致、
Tomoaki Yoshida
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.