This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:3.3V 时输出电压与温度间的关系

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746417/lp2951-output-voltage-vs-temperature-for-3-3v

器件型号:LP2951

大家好、

我们的客户正在考虑使用 LP2951提供3.3V 电压。

如图5所示、有一个变相器。 数据表中的输出电压与温度间的关系。

但它用于5V 输出。

您能否为我们提供图3.3V 类型?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomoaki 您好、

    由于线性稳压器的输出电压是内部基准电压的增益版本、而固定3.3V 和固定5V 器件之间的唯一差异是可提高输出电压的内部电阻分压器、 3.3V LP2951的曲线形状与图5所示的形状相同。 唯一的区别是3.3V 将按比例减小。

    非常尊重、
    Ryan