This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:未使用的 MUX_OUT

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746527/tps65217-unused-mux_out

器件型号:TPS65217

大家好

如果我们问 TPS65217、您会介意吗?

您能告诉我们 未使用 的 MUX_OUT 引脚的终止情况吗?
 它是否可以保持打开状态?
我们假设 最好将 100nF 的交流耦合设置为 GND。  

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San、
    我已将您的问题转交给我们的产品专家。 感谢您使用 E2E。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    TPS65217电路原理图检查清单(www.ti.com/.../slva686) 显示、如果未使用 MUX_IN 和 MUX_OUT、可以将其保持悬空。

    MUXCTRL 寄存器(0x09)中 MUX[2:0]位的默认值为000b、这意味着"多路复用器禁用、输出为高阻态"。
    使 MUX_OUT 引脚悬空不存在风险。

    图10中的电路。 模拟多路复用器显示、当 MUX[2:0]= 000b 时、MUX_IN 不会进行电气连接、因此 MUX_IN 引脚悬空不存在风险。