请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65217 大家好
如果我们问 TPS65217、您会介意吗?
您能告诉我们 未使用 的 MUX_OUT 引脚的终止情况吗?
它是否可以保持打开状态?
我们假设 最好将 100nF 的交流耦合设置为 GND。
此致、
大田松本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.