This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430使能

Guru**** 2769795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746507/tps5430-tps5430-enable

器件型号:TPS5430

大家好、团队成员

使能引脚能否连接 到电容器? 如果是、1uf 是否正常?

这个 ENA 引脚的最大灌电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Xiao、

    使能引脚为高阻抗、因此没有额定灌电流/拉电流。 然而、1uF 看起来非常大。 这是否会延迟使能电压?

    此致、
    Tim