Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54360 我们有两个 TPS54360电路。
36V 输入电压、24V 输出电压、3A 输出电流
36V 输入、16V 输出、3A
有关电路外部组件值的更多信息、请参阅以下 WEBENCH 文件。
布局模式几乎相同。
e2e.ti.com/.../TPS54360-36V-to-24V-3A.pdf
e2e.ti.com/.../TPS54360-36V-to-16V-3A.pdf
根据 WEBENCH 结果、我认为24V 输出板和16V 输出板之间的温升几乎相同。
但实际电路板上的情况不同。
在24V 输出电路板上、封装温度上升约为40摄氏度。 在16V 输出电路板上、温度为50摄氏度。 我们无法理解为什么16V 输出电路板的温升大于24V 输出电路板。
您对此有什么想法吗? 热阻的变化?
此致、
Kohei Sasaki