This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:封装温升

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746413/tps54360-package-temperature-rise

器件型号:TPS54360

我们有两个 TPS54360电路。

36V 输入电压、24V 输出电压、3A 输出电流

36V 输入、16V 输出、3A

有关电路外部组件值的更多信息、请参阅以下 WEBENCH 文件。
布局模式几乎相同。

e2e.ti.com/.../TPS54360-36V-to-24V-3A.pdf

e2e.ti.com/.../TPS54360-36V-to-16V-3A.pdf

根据 WEBENCH 结果、我认为24V 输出板和16V 输出板之间的温升几乎相同。
但实际电路板上的情况不同。
在24V 输出电路板上、封装温度上升约为40摄氏度。 在16V 输出电路板上、温度为50摄氏度。 我们无法理解为什么16V 输出电路板的温升大于24V 输出电路板。

您对此有什么想法吗? 热阻的变化?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、

    非同步降压转换器的功率损耗主要由续流功率二极管正向压降决定。

    由于当 Vout 较低时、二极管的导通时间较长、这可能会解释温度上升的原因。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Timothime-San、

    感谢你的答复。
    从您的回答中、我了解到16V 电路的二极管温升大于24V 电路。 因此、由于二极管周围发热、16V 电路的器件封装温度上升得更大。 这种理解是对的吗?


    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。