请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 您好、先生:
我有两个问题;我们尝试使用 EVENT_UP_SEL=0、事件在 DPWM 正常模式下随时更新、因此我们尝试避免在 DPWM 边沿期间发生事件更新;
1\ SAMPTRIG 和滤波器输出之间的 CLA 延迟是多少?
2\are DPWM edges including EV1、EV2、EV3、EV4?for "If DPWM edges moves in or out of the Event Update window、those moves
从而导致 DPWM 脉冲比预期的长或短。"
非常感谢;