This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138/UCD3138A CLA 和事件更新窗口

Guru**** 2497755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727202/ucd3138-ucd3138-ucd3138a-cla-and-event-update-window

器件型号:UCD3138

您好、先生:

我有两个问题;我们尝试使用 EVENT_UP_SEL=0、事件在 DPWM 正常模式下随时更新、因此我们尝试避免在 DPWM 边沿期间发生事件更新;

1\ SAMPTRIG 和滤波器输出之间的 CLA 延迟是多少?

2\are DPWM edges including EV1、EV2、EV3、EV4?for "If DPWM edges moves in or out of the Event Update window、those moves
从而导致 DPWM 脉冲比预期的长或短。"

非常感谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCD3138和 UCD3138A;非常感谢;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正常模式下、移动边沿仅为 EV2和 EV3、这些边沿不应进入事件更新窗口。 EV1和 EV4无关紧要。

    CLA 的延迟约为450nS。

    对于 UCD3138、事件更新窗口在周期开始时默认为75nS。

    对于 UCD3138A、事件更新窗口在周期开始时默认为135nS。

    UCD 还提供了将 EUW (事件更新窗口)从 请求时间段移开的选项(通过将 EVENT_UP_SEL 设置为2或3)。

    在这种情况下、EUW 的位置由样本触发器2的定位决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生:
    如果我们在标准中断中调整 EV1和 EV4以动态调整死区时间、那么 EV1 EV4也会移动边缘、对吧?
    非常感谢;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过移动边线、我们指的是折叠器移动的边线更新。
    如果 EV1和 Ev4通过固件移动、则没关系。 从这个意义上讲、EV1和 EV4不被视为移动边沿。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生:
    我刚才检查了我们在多模式下使用 DPWM0;
    我们是否可以在下面的方法中将其用于 DPWM0?
    1\set sample_trig_1并使用它对2个样本的过采样;
    2\将 EVENT_UP_SEL 设置为3:在周期结束和采样触发器设置的时间2
    3\将 SAMPLE_TRIG_2设置为周期/2
    4\set SAMPLE_TRIG_2_EN 0以禁用 TRIG_2的样本触发器!!!
    因此、我们可以在 DPWM0周期结束时和 DPWM0周期/2时进行事件更新、而不会在 SAMPLE_TRIG_2触发 CLA?
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不知道所有这些事件的确切时间、回答这个问题并不容易。
    我从未尝试过此配置。
    您应确保:
    1) 1)两个 EUW 中均无移动边沿(事件更新窗口)。
    2) 2)样本之间以及最后一个样本与 EUW 之间的间隔大于500nS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、如果这解决了您的问题、请将此主题的状态设置为已解决。
    谢谢、此致、