This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQPRODUCTION:HPA495在编程动态电池组数据后进行密封

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ40Z50, BQSTUDIO, BQPRODUCTION

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746562/bqproduction-hpa495-seal-after-programming-dynamic-pack-data

器件型号:BQPRODUCTION
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ28Z610BQSTUDIO

尊敬的 E2E 社区:  

我正在通过 BQPRODUCION 中的 HPA495使用 goldenfiles 对 Bq28z610和 Bq40z50进行编程、但我想知道、在对动态包数据进行编程后、如果有任何方法来密封器件、  

如果它被密封在黄金文件内、那么 bqProduction 将无法将动态数据包数据编程到器件中。 是否可以在不启动 BQStudio 的情况下通过 EV2300 + HPA495发送 SEAL 命令?... 如果不需要启动第二个计划,它将真正改善生产...  

此致、提前感谢您、  

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、bqProduction 无法发送密封或取消密封命令。