请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQPRODUCTION 主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQ28Z610、 BQSTUDIO
尊敬的 E2E 社区:
我正在通过 BQPRODUCION 中的 HPA495使用 goldenfiles 对 Bq28z610和 Bq40z50进行编程、但我想知道、在对动态包数据进行编程后、如果有任何方法来密封器件、
如果它被密封在黄金文件内、那么 bqProduction 将无法将动态数据包数据编程到器件中。 是否可以在不启动 BQStudio 的情况下通过 EV2300 + HPA495发送 SEAL 命令?... 如果不需要启动第二个计划,它将真正改善生产...
此致、提前感谢您、
Felix