This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62147:优势与 TPS62150相比、SS/TR 引脚功能低于0.9V 输出电压。

Guru**** 2497755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62147, TPS62150, TPS62148, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730882/tps62147-benefits-vs-tps62150-ss-tr-pin-function-below-0-9v-output-voltage

器件型号:TPS62147
主题中讨论的其他器件: TPS62150TPS62148TPS62135

你(们)好

新器件 TPS62147/TPS62148似乎是 TPS62150的最终替代产品。  

我已将下表汇总、以说明其中的一些优势。 我感到惊讶的是、尽管具有自动效率增强功能、但它的效率并不总是比前代产品更高效。

其次、较新器件的短路行为可能会成为问题。 我打算为大电容充电、使用外部 DAC 通过 SS/TR 引脚控制输出电压、从而实现对负载的控制。 当电容的 ESR 为200mR 时、这意味着它通常会超过两个器件的电流限制。 我的假设如下:

  • 最小输出电压为0.9V (TPS62150)或0.8V (TPS62147)、理想情况下、SS/TR 允许进一步降低该电压、从而使输出电压足够低、不超过电流限制。

  • 如果以上为真、很好。 如果不是真、则将达到过流条件。

  • TPS62147将自动切断512周期的供电并等待800uS、然后再重试。 这需要很长时间、因此不适合使用。
  • 如果电源不低于 UVLO、TPS62148将运行正常。 如果它确实低于 UVLO、则输出放电将会生效、并且会耗尽大电容(不需要)。  
  • TPS62150会限制电流、直到负载降至电流限制以下(电容器已充电)。

  • 在这些条件下、可能是短暂的过流条件会受到影响-同样、断续模式并不理想。 这意味着 TPS62150是唯一符合要求的选择。

我的问题:

  1. 确认 TPS62147的效率始终不如 TPS62150、大体上符合下表中的图?
  2. 是否可以使用 SS/TR 引脚分别将输出电压修改为低于0.9V/0.8V? 如果0.8V 是最小值(在 TPS62147上)、则在200mR ESR 电容器上将超过短路电流。
  3. TPS62150是否不介意预偏置高于 SS/TR 引脚规定的目标电压?
  4. TPS62147的 Iramp (斜坡时间)为150us。 TPS62150的斜坡时间是多少?

  TPS62150 TPS62147/TPS62148
年龄 2011年11月 2018年4月
输入范围 3 - 17 (20V Ab 最大值、UVLO 2.8V 最大下降电压、200mV 迟滞电压) 3 - 17 (20V Ab 最大值、UVLO 2.7V 最大下降值、300mV 迟滞)
输出范围 0.9 - 6V 0.8 - 12V
电流能力 1A 2A
输出精度 PWM 模式 800 / 814.4 = 1.018 =高于最大值1.8%、低于0.982 = 1.8% +/-1%
输出精度 PS 模式 822.4 / 800 = 1.028 =比上述值高2.8%、比上述值低0.977 = 2.3% -1%,+2%
其他功能 +5%模式、100%占空比、短路保护、软启动 100%占空比、短路保护、软启动、自动效率增强
价格1K/供货情况 £0.708 Arrow、£0.566 TI、154K 库存(findchips) £0.796 慕斯、£0.620 TI、15K 库存
1.2V OUT (7V IN)时的效率   10mA = 83%、100mA = 85%、500mA = 86%、1A = 87%
1.2V OUT (12V IN)时的效率   10mA = 81%、100mA = 83%、500mA = 84%、1A = 85%
1.2V OUT (15V IN)时的效率   10mA = 79%、100mA = 81%、500mA = 82%、1A = 83%
1.8V OUT (7V IN)时的效率 10mA = 85%、100mA = 86%、500mA = 89%、1A = 91% 10mA = 85%、100mA = 87%、500mA = 90%、1A = 90%
1.8V OUT (12V IN)时的效率 10mA = 80%、100mA = 82%、500mA = 84%、1A = 90% 10mA = 84%、100mA = 86%、500mA = 87%、1A = 90%
1.8V OUT (15V IN)时的效率 10mA = 77%、100mA = 79%、500mA = 84%、1A = 88% 10mA = 82%、100mA = 83%、500mA = 84%、1A = 86%
3.3V OUT (7V IN)时的效率 10mA = 91%、100mA = 92%、500mA = 93%、1A = 94% 10mA = 90%、100mA = 93%、500mA = 95%、1A = 95%
3.3V OUT (12V IN)时的效率 10mA = 87%、100mA = 88%、500mA = 90%、1A = 92% 10mA = 88%、100mA = 88%、500mA = 89%、1A = 91%
3.3V OUT (15V IN)时的效率 10mA = 86%、100mA = 87%、500mA = 88%、1A = 90% 10mA = 87%、100mA = 88%、500mA = 88%、1A = 89%
5V OUT (7V IN)时的效率 10mA = 91%、100mA = 94%、500mA = 95%、1A = 96%   10mA = 93%、100mA = 94%、500mA = 96%、1A = 96%
5V OUT (12V IN)时的效率 10mA = 91%、100mA = 92%、500mA = 93%、1A = 95% 10mA = 89%、100mA = 90%、500mA = 91%、1A = 93%
5V OUT (15V IN)时的效率 10mA = 89%、100mA = 90%、500mA = 92%、1A = 94% 10mA = 88%、100mA = 89%、500mA = 90%、1A = 91%
最小 SS 设置/模拟输入 0.05至1.2V 满量程、VFB = 0.64 * VSS 0 - 0.7V 满量程、VFB = VSS
短路行为?   47 =断续512个周期/800uS、48 =限制电流
其他?   48 =在芯片未启用、UVLO 条件或热关断时具有放电功能
结论 应该起作用 47断续模式不适用、也不适合48的放电功能。 不好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更进一步:
    这些数字来自数据表图- 500mA 点是眼图猜测值、因此忽略500mA 数据点。

    -如果 VFB 可以降低、从而使输出低于0.8V/0.9V、那么当 TPS62147和 TPS62150上的 SS/TR = 0V 时、最小输出电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    是的、TPS62147/8是此产品领域中的较新版本、因此与较旧的器件相比、它应该提供大多数优势。 正如您所得出的结论、由于存在差异、因此可能对每个应用都不会更好。

    TPS62135/6/1是4A 版本、与 TPS62147/8引脚对引脚兼容。 其中以1结尾的版本(TPS621351/TPS621361)没有断续或输出放电功能。

    此帖子显示了 SS/TR 悬空时的 SS 时间: e2e.ti.com/.../652261

    是的、每个器件可通过驱动 SS/TR 引脚提供低于其 FB 引脚的输出电压。 以下是这样做的一个示例: www.ti.com/.../slva451a.pdf

    每个器件都可以承受高于其设定值的预偏置输出电压。 确保在 PFM 模式下运行 TPS62147/8、以免其尝试吸收输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这是我所怀疑的。

    您对 TPS62148的最后评论-如果器件的输入关闭、即使设置为 PFM 模式、输出也会放电。 使用间歇性电源和输出端的大电容、这意味着每次输入关闭(由于 UVLO)时都会消耗此能量存储。 是这样吗?

    再次感谢您的出色支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、该器件在 UVLO 中激活其输出放电。 但是、任何器件都将通过高侧 FET 的体二极管将 Vout 放电至 Vin、如下所述: e2e.ti.com/.../730882

    与输出串联的二极管会阻止这两者。