请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62147 主题中讨论的其他器件: TPS62150、 TPS62148、 TPS62135
你(们)好
新器件 TPS62147/TPS62148似乎是 TPS62150的最终替代产品。
我已将下表汇总、以说明其中的一些优势。 我感到惊讶的是、尽管具有自动效率增强功能、但它的效率并不总是比前代产品更高效。
其次、较新器件的短路行为可能会成为问题。 我打算为大电容充电、使用外部 DAC 通过 SS/TR 引脚控制输出电压、从而实现对负载的控制。 当电容的 ESR 为200mR 时、这意味着它通常会超过两个器件的电流限制。 我的假设如下:
- 最小输出电压为0.9V (TPS62150)或0.8V (TPS62147)、理想情况下、SS/TR 允许进一步降低该电压、从而使输出电压足够低、不超过电流限制。
- 如果以上为真、很好。 如果不是真、则将达到过流条件。
- TPS62147将自动切断512周期的供电并等待800uS、然后再重试。 这需要很长时间、因此不适合使用。
- 如果电源不低于 UVLO、TPS62148将运行正常。 如果它确实低于 UVLO、则输出放电将会生效、并且会耗尽大电容(不需要)。
- TPS62150会限制电流、直到负载降至电流限制以下(电容器已充电)。
- 在这些条件下、可能是短暂的过流条件会受到影响-同样、断续模式并不理想。 这意味着 TPS62150是唯一符合要求的选择。
我的问题:
- 确认 TPS62147的效率始终不如 TPS62150、大体上符合下表中的图?
- 是否可以使用 SS/TR 引脚分别将输出电压修改为低于0.9V/0.8V? 如果0.8V 是最小值(在 TPS62147上)、则在200mR ESR 电容器上将超过短路电流。
- TPS62150是否不介意预偏置高于 SS/TR 引脚规定的目标电压?
- TPS62147的 Iramp (斜坡时间)为150us。 TPS62150的斜坡时间是多少?
| TPS62150 | TPS62147/TPS62148 | |
| 年龄 | 2011年11月 | 2018年4月 |
| 输入范围 | 3 - 17 (20V Ab 最大值、UVLO 2.8V 最大下降电压、200mV 迟滞电压) | 3 - 17 (20V Ab 最大值、UVLO 2.7V 最大下降值、300mV 迟滞) |
| 输出范围 | 0.9 - 6V | 0.8 - 12V |
| 电流能力 | 1A | 2A |
| 输出精度 PWM 模式 | 800 / 814.4 = 1.018 =高于最大值1.8%、低于0.982 = 1.8% | +/-1% |
| 输出精度 PS 模式 | 822.4 / 800 = 1.028 =比上述值高2.8%、比上述值低0.977 = 2.3% | -1%,+2% |
| 其他功能 | +5%模式、100%占空比、短路保护、软启动 | 100%占空比、短路保护、软启动、自动效率增强 |
| 价格1K/供货情况 | £0.708 Arrow、£0.566 TI、154K 库存(findchips) | £0.796 慕斯、£0.620 TI、15K 库存 |
| 1.2V OUT (7V IN)时的效率 | 10mA = 83%、100mA = 85%、500mA = 86%、1A = 87% | |
| 1.2V OUT (12V IN)时的效率 | 10mA = 81%、100mA = 83%、500mA = 84%、1A = 85% | |
| 1.2V OUT (15V IN)时的效率 | 10mA = 79%、100mA = 81%、500mA = 82%、1A = 83% | |
| 1.8V OUT (7V IN)时的效率 | 10mA = 85%、100mA = 86%、500mA = 89%、1A = 91% | 10mA = 85%、100mA = 87%、500mA = 90%、1A = 90% |
| 1.8V OUT (12V IN)时的效率 | 10mA = 80%、100mA = 82%、500mA = 84%、1A = 90% | 10mA = 84%、100mA = 86%、500mA = 87%、1A = 90% |
| 1.8V OUT (15V IN)时的效率 | 10mA = 77%、100mA = 79%、500mA = 84%、1A = 88% | 10mA = 82%、100mA = 83%、500mA = 84%、1A = 86% |
| 3.3V OUT (7V IN)时的效率 | 10mA = 91%、100mA = 92%、500mA = 93%、1A = 94% | 10mA = 90%、100mA = 93%、500mA = 95%、1A = 95% |
| 3.3V OUT (12V IN)时的效率 | 10mA = 87%、100mA = 88%、500mA = 90%、1A = 92% | 10mA = 88%、100mA = 88%、500mA = 89%、1A = 91% |
| 3.3V OUT (15V IN)时的效率 | 10mA = 86%、100mA = 87%、500mA = 88%、1A = 90% | 10mA = 87%、100mA = 88%、500mA = 88%、1A = 89% |
| 5V OUT (7V IN)时的效率 | 10mA = 91%、100mA = 94%、500mA = 95%、1A = 96% | 10mA = 93%、100mA = 94%、500mA = 96%、1A = 96% |
| 5V OUT (12V IN)时的效率 | 10mA = 91%、100mA = 92%、500mA = 93%、1A = 95% | 10mA = 89%、100mA = 90%、500mA = 91%、1A = 93% |
| 5V OUT (15V IN)时的效率 | 10mA = 89%、100mA = 90%、500mA = 92%、1A = 94% | 10mA = 88%、100mA = 89%、500mA = 90%、1A = 91% |
| 最小 SS 设置/模拟输入 | 0.05至1.2V 满量程、VFB = 0.64 * VSS | 0 - 0.7V 满量程、VFB = VSS |
| 短路行为? | 47 =断续512个周期/800uS、48 =限制电流 | |
| 其他? | 48 =在芯片未启用、UVLO 条件或热关断时具有放电功能 | |
| 结论 | 应该起作用 | 47断续模式不适用、也不适合48的放电功能。 不好。 |