请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54824 主题中讨论的其他器件:TPS54821、
根据以下链接中的公式10: http://www.ti.com/lit/an/slyt664/slyt664.pdf
我想大致预算 TPS54824底部 FET 体二极管中的功率损耗
只需一阶值即可。
对于 TPS54821、我有: 作为参考、典型死区时间为18ns、二极管的压降为0.7V。因此、在公式中、Vf=0.7、tDLYUpLo=tDLYLoUp=18n。
Stu