This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:死区时间;效率计算、包括 TPS54824的底部 FET 开关

Guru**** 2497315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821, TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730741/tps54824-dead-time-efficiency-calculation-including-bottom-fet-switching-for-tps54824

器件型号:TPS54824
主题中讨论的其他器件:TPS54821

根据以下链接中的公式10: http://www.ti.com/lit/an/slyt664/slyt664.pdf

 

我想大致预算 TPS54824底部 FET 体二极管中的功率损耗 

只需一阶值即可。

对于 TPS54821、我有: 作为参考、典型死区时间为18ns、二极管的压降为0.7V。因此、在公式中、Vf=0.7、tDLYUpLo=tDLYLoUp=18n。

Stu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stuart

    我们将于周一返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stu、

    对于 TPS54824、典型的死区时间为12ns (Loup)和15ns (UpLo)。 您还可以使用相同的0.7V 压降

    此致、
    Anthony