主题中讨论的其他器件:GPCCHEM、 BQSTUDIO、
我按照 http://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf 中的说明完成了完整的 ChemID 周期(部分充电、放松、放电、放松)。 唯一的偏离说明的是、静置时间明显长于规定的充电后2小时和放电后5小时(电池剩余放电过夜)。
我提交给 GPCCHEM 的日志文件为:
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8546.chem_5F00_id_5F00_testing.zip
和收到的报告:
正如您在报告中看到的、建议的 ChemID 是 1582。如下面 bqStudio 的屏幕电容所示、这是一个1920mAh 型号。 我没有被测电池的确切化学成分、但我知道它是~5400mAh、这有很大的不同。 容量差异对于化合物 ID 是否重要? 我应该忽略结果再试一次、还是信任匹配工具?!
我问、因为在随后运行学习周期时、学习周期在放电阶段失败、设置了 RDIS 和 NSFM 位。 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0020.7418.Achieving-The-Successful-Learning-Cycle.pdf 上的 常见故障编号6状态
我不会期望这一点、因为我刚刚应用了 GPCCHEM 匹配的 ChemID。 我已确认使用 SMBus 命令0x6正确应用了 ChemID、并在开始学习周期之前重置 bq40z50-R1、以确保更新已"应用"。
我的问题是:
- 考虑到被测电池和化学数据库中列出的型号之间的容量差异很大、匹配的化学 ID 是否不合理?
- 如果是、您能否看到提交的日志文件中导致问题的原因、以及如何解决此问题?
- 如果没有、我还能尝试成功完成学习周期吗?
- 除了通过运行学习周期而 未 设置 RDIS 之外、我如何验证我是否具有适当的 Chemistry ID?
谢谢、
Hamish