This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:化合物 ID 匹配工具的意外结果/学习周期故障

Guru**** 2497085 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728557/bq40z50-r1-unexpected-results-of-chemistry-id-matching-tool-failure-of-learning-cycle

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIO

我按照 http://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf 中的说明完成了完整的 ChemID 周期(部分充电、放松、放电、放松)。 唯一的偏离说明的是、静置时间明显长于规定的充电后2小时和放电后5小时(电池剩余放电过夜)。

我提交给 GPCCHEM 的日志文件为:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8546.chem_5F00_id_5F00_testing.zip

和收到的报告:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0508.chem_5F00_id_5F00_testing_2D00_report.zip

正如您在报告中看到的、建议的 ChemID 是  1582。如下面 bqStudio 的屏幕电容所示、这是一个1920mAh 型号。 我没有被测电池的确切化学成分、但我知道它是~5400mAh、这有很大的不同。  容量差异对于化合物 ID 是否重要? 我应该忽略结果再试一次、还是信任匹配工具?!

我问、因为在随后运行学习周期时、学习周期在放电阶段失败、设置了 RDIS 和 NSFM 位。  /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0020.7418.Achieving-The-Successful-Learning-Cycle.pdf 上的 常见故障编号6状态

我不会期望这一点、因为我刚刚应用了 GPCCHEM 匹配的 ChemID。 我已确认使用 SMBus 命令0x6正确应用了 ChemID、并在开始学习周期之前重置 bq40z50-R1、以确保更新已"应用"。

我的问题是:

  1. 考虑到被测电池和化学数据库中列出的型号之间的容量差异很大、匹配的化学 ID 是否不合理?
  2. 如果是、您能否看到提交的日志文件中导致问题的原因、以及如何解决此问题?
  3. 如果没有、我还能尝试成功完成学习周期吗?
  4. 除了通过运行学习周期而  设置 RDIS 之外、我如何验证我是否具有适当的 Chemistry ID?

谢谢、

Hamish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamish、
    ChemID 选择屏幕中指示的容量仅供参考。
    化学 ID 匹配过程不考虑绝对容量、而是尝试获得最接近的电压曲线匹配、并尝试匹配阻抗曲线的形状以选择正确的化学物质。
    当化学 ID 匹配后、在学习周期过程中、务必在尝试学习 Ra 表之前先获取 Qmax 更新。
    根据您的过程、Qmax 更新似乎不会在 Ra 表更新之前发生、这是设置[R_DIS]的最可能原因。
    纠正这种情况的最佳方法如下:
    1.禁用监测
    2.放电至电池组的电池规格最小电压。
    3.让它休息5个小时(没有连接)
    4.启用监测。 "更新状态"为04
    5.在 C/10锥形电流条件下,在 C/2下按电池规格的最大电压充电。 将设置[R_DIS]。
    6.让它休息2个小时(没有连接)
    7.检查“更新状态”现在是否为05,并且 Qmax 是否已更新。 [R_DIS]将被清除。
    8.以 C/5率放电
    9."更新状态"现在应为06、并且应更新 Ra 表。

    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swami,

    感谢您的回答。 很高兴知道 ChemID 不一定是错误的、感谢您的解释。

    您能否解释一下您认为错误的学习周期流程是什么?  在 Ra 表更新之前、我确实获得了 Qmax 更新。 该部分周期运行正常。 在放电阶段、放宽后、Ra 表更新了一段时间;我可以看到 GaugingStatus[RX]位切换、根据技术参考、这表示电阻更新。

    但是、在大约75%的 SoC 上、RDIS 和 NSFM 位被置位、这意味着不会再进行 Ra 表更新。 根据 SLUA597:实现成功的学习周期、第6点指出这种行为"表明化学 ID 选择不正确"、这就是我对 ChemID 感到怀疑的原因。

    是否有任何其他原因会导致检测到负比例因子并阻止 Ra 表更新?

    谢谢、

    Hamish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swami,

    对此进行了任何更新? 我完成了另一个全新的学习周期、结果几乎相同;RDIS 仅设置为~15% SoC、因此几乎完全完全放电。

    谢谢、

    Hamish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamish、
    您能否在学习周期前后发布 bqStudio 日志以及 gg 文件?
    我可以查看电阻更新为何被禁用。
    通常、只有在计算出的电阻更新为负值时才会发生这种情况。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/learning_5F00_cyle_5F00_rdis.zip

    随附的是完整学习周期的日志文件、显示了放电期间设置的 RDIS。 在学习周期之前、我不再有*。gg、但在学习周期之后附加了*。gg。 请注意、尽管设置了 RDIS (请参阅日志)、但在第二次运行时更新状态更改为0x6、并且 Ra 表看起来已充分更新。

    随附的*。gg 对学习周期运行进行了以下已知更改:

    • CAPM 设置为0、这会禁用保留容量、因为它在 CWH 中设置
    • TD 清除电压阈值从3000mV 增加到3050mV
    • 静态 DF 签名已更改