This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26624-25EVM:电流限制与放大器;输出电压关闭

Guru**** 2553930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26624-25EVM, TPS26620-23EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742693/tps26624-25evm-current-limit-vout-off

器件型号:TPS26624-25EVM
主题中讨论的其他器件: TPS26620-23EVM

您好!

我认为、此评估板上 IC 的运行是在电流限制后的512ms 关闭 Vout、对吗?
但是、在我的评估中、Vout 不会关闭。

黄色:Vin=24V
绿色:输出电压
红色:故障指示灯



标记应为 ED04、ED05、但为 PD00。
这是正确的标记吗?

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS26624-25EVM 同时具有 TPS226624和 TPS26625器件。 TPS26624用于 EVM 上的 CH1、而 TPS26625用于 EVM 上的 CH2。 在过载情况下、TPS26624 (CH1上)器件将闭锁、而 TPS26625 (CH2上)器件将在512ms 后自动重试。 有关 EVM 的更多详细信息,请参阅 EVM 用户指南: www.ti.com/.../slvuba5.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次评估了它、将 TPS26244-25的电流限制设置为800mA。 闭锁和自动重试看起来正确。
    但是、闭锁和自动重试均在热关断后进行。

    是这样吗?

    我认为、当电流限制超过512ms 时、它应该是闭锁或自动重试。
    如果该器件在512ms 内未热关断。

    通道1:TPS26624
    在该器件关闭之前大约2秒钟




    通道2:TPS26625
    关机需要很长时间、然后重复自动重试。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好!

    是的,在过载情况下(i>IOL 和<Ifasttrip), the device will shutdown after a time of tcl(dly) (=512ms) if thermal shutdown temperature is not achieved.)

    您能否告诉我们在前一条消息中示波器中捕获的信号? 黄色=VIN、绿色=Vout、粉色=FLT 吗? 您还能捕获电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢你的答复。
    是的、黄色=VIN、绿色=Vout、粉色=FLT、我可以对其进行测试。

    此致、
    Hiroshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我必须向客户解释标记"PD00"的原因以及电流限制后的行为与 DS 不同。
    我将继续进行进一步评估...

    您是否会调查"PD00"标记?

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好!

    TPS26624-25EVM 是在何时订购的? 是否在2018年7月31日之前订购?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lokesh、

    订单日期为2018年9月19日。
    请查看以下内容。

    材料

    SALESS_DOC

    SALESS_DOC_ITEM

    PO_NO

    OE_DATE

    CRD

    ESD

    TPS26620-23EVM

    0180767793

    000010

    1547809002

    2018年9月19日

    2018年9月26日

    2018年9月26日

    TPS26624-25EVM

    0180767794

    000010

    1547809001

    2018年9月19日

    2018年9月26日

    2018年9月21日


    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享订单详细信息、我们将深入了解并返回。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通过电子邮件获取此主题。