This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:I2C 引脚

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746496/lp8556-i2c-pin

器件型号:LP8556

你(们)好

我的客户有疑问。


每次激活 LP8556时、我都希望使用 I2C 设置寄存器。
写入后、没有计划通过 I2C 进行通信、SDA 和 SCL 将保持上拉至3.3V、但是否存在任何问题?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    对于您的应用、应该不会再出现问题了。 谢谢。
    此致
    肖恩