This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36274:LED 驱动输出是否可以并联?

Guru**** 2497095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61176, LP8556, LM36274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730586/lm36274-can-led-driving-outputs-be-connected-in-parallel

器件型号:LM36274
主题中讨论的其他器件:TPS61176LP8556

您好!

我们将研究用于驱动高达50mA WLED 的 LM32674和其他芯片。

我们有2个或3个 LED 灯串、每个灯串由4到6个 WLED 组成。

它们应独立打开和关闭。

输入电压范围为3至5V。

在使用 LM32674时 、我们需要将灯串输出 LED1连接到 LED2、并将 LED3连接到 LED4以实现60mA 的电流能力。

遗憾的是、数据表没有提到这种可能性(TPS61176数据表确实提到了这种可能性)、但由于输出是真正的电流阱:为什么不呢?

是否有任何预期限制?

或者、TPS61176或 LP8556与高侧开关(PFET)结合使用时、可更好地满足我们的要求、从而一次选择有效的灯串。

你有什么建议吗?

非常感谢您的支持!

此致

G. Sauer-Sperling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM36274每通道可输出30mA、是的、您可以将灌电流1和2连接在一起以输出60mA。 我认为这可以支持您的应用。

    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    很好、感谢您的快速回答。

    此致
    Gotthard