Other Parts Discussed in Thread: TPS61176, LP8556, LM36274
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM36274 主题中讨论的其他器件:TPS61176、 LP8556、
您好!
我们将研究用于驱动高达50mA WLED 的 LM32674和其他芯片。
我们有2个或3个 LED 灯串、每个灯串由4到6个 WLED 组成。
它们应独立打开和关闭。
输入电压范围为3至5V。
在使用 LM32674时 、我们需要将灯串输出 LED1连接到 LED2、并将 LED3连接到 LED4以实现60mA 的电流能力。
遗憾的是、数据表没有提到这种可能性(TPS61176数据表确实提到了这种可能性)、但由于输出是真正的电流阱:为什么不呢?
是否有任何预期限制?
或者、TPS61176或 LP8556与高侧开关(PFET)结合使用时、可更好地满足我们的要求、从而一次选择有效的灯串。
你有什么建议吗?
非常感谢您的支持!
此致
G. Sauer-Sperling