This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:最小电流感测电阻?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745649/bq40z80-minimum-current-sense-resistor

器件型号:BQ40Z80

尊敬的 TI 专家:

我的客户想要评估 一个容量最大为90Ah、电流最大为90A 的项目。 为此、他们需要使用缩放功能。 他们的问题是 Bq40z80可支持的最小电流感应电阻器是什么? 即使使用1mR 电流感应电阻器、当 出现90A 电流时、也会产生很大的损耗和热量、是否有其他方法来处理大电流 采样? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    在该应用中、没有其他方法可以实现它。 1m Ω 是监测计所需并受其支持的最小 Rsns。 即使您要使用外部电路实现电流旁路、您也取决于外部电路的线性度或调节跨感测电阻器的电流的能力。 这会在电压测量中引入固有的误差、因为您无法保证温度和负载的线性度。

    因此、这是该监测计唯一能够实现它的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Batt:
    明白了、非常感谢您的支持。