请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 尊敬的 TI 专家:
我的客户想要评估 一个容量最大为90Ah、电流最大为90A 的项目。 为此、他们需要使用缩放功能。 他们的问题是 Bq40z80可支持的最小电流感应电阻器是什么? 即使使用1mR 电流感应电阻器、当 出现90A 电流时、也会产生很大的损耗和热量、是否有其他方法来处理大电流 采样? 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.