This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:LM25118问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745742/lm25118-lm25118-problem

器件型号:LM25118

大家好、

我的一位客户正在使用 LM25118设计产品、但他们将 FB 电阻器 R8 (309ou)和 R9 (2.67K)(典型应用)更改为 R8 (10K)以降低功耗。 我是说 它是合理的还是不合理的? 感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    感谢您使用 LM25118。 更改反馈电阻器将更改环路增益。 为了保持环路增益不变、您需要按相同的比例更改 R4、并按相同的系数降低 C17和 C18。 然后原始循环属性将保持不变。
    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,

    首先感谢您的回复、如果我将 R9和 R8分别更改为12、000美元100k、我应该更改 R4、C17& C18的参考值、您能给出一些建议吗?

    非常感谢!