请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25118 大家好、
我的一位客户正在使用 LM25118设计产品、但他们将 FB 电阻器 R8 (309ou)和 R9 (2.67K)(典型应用)更改为 R8 (10K)以降低功耗。 我是说 它是合理的还是不合理的? 感谢您的回复!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.