Other Parts Discussed in Thread: LM140K
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM140K 您好!
我们正在设计使用固定电压稳压器 lm140k 的直流/直流转换电路。
输入电压为28V、所需输出为12V。
数据表指定了使用 NPN 晶体管电路的高电压应用电路、如图所示
绝对最大额定值指定为35V 时、28V 输入是否强制。
我们的负载电流要求为250mA @ 12V 连续电流。
如果要使用晶体管、我们需要使用功率晶体管、功率晶体管具有2W 的损耗。 我们需要降额晶体管 PD、因为我们的工作温度达到70deg、并且很难获得在70deg 下具有2W 降额功率损耗的晶体管。
请告诉我们28V 输入是否真正需要输入晶体管。
此致、
Phaniendra Kundeti