This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM140K:输入电压范围和设计

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LM140K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730800/lm140k-input-voltage-range-and-design

器件型号:LM140K

您好!

我们正在设计使用固定电压稳压器 lm140k 的直流/直流转换电路。

输入电压为28V、所需输出为12V。

数据表指定了使用 NPN 晶体管电路的高电压应用电路、如图所示

绝对最大额定值指定为35V 时、28V 输入是否强制。

我们的负载电流要求为250mA @ 12V 连续电流。

如果要使用晶体管、我们需要使用功率晶体管、功率晶体管具有2W 的损耗。 我们需要降额晶体管 PD、因为我们的工作温度达到70deg、并且很难获得在70deg 下具有2W 降额功率损耗的晶体管。

请告诉我们28V 输入是否真正需要输入晶体管。

此致、

Phaniendra Kundeti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phaniendra、您好!

    您看到的图片仅适用于输入将超过器件最大额定值的高输入电压电路。

    如果您处于器件运行的规格范围内、则不需要 NPN。

    谢谢、

    Daniel