This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:BQ76PL455A-Q1 OCP 和 OVP 的 GPIO 是否正常工作?

Guru**** 2497295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730096/bq76pl455a-q1-does-gpio-of-bq76pl455a-q1-ocp-and-ovp-function

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A

您好 Vish、

我们需要将 GPIO 设置为输出、并触发 MOSFET 以启用/禁用充电。

我们发现91 00 79 02 8EAD 可以将 GPIO1设置为 HI (4.87V)。 但是、81 00 79 02 8A6D (响应02 00 00 01B8)不能更改为 GPIO1输出电平。 为什么?

您是否有任何建议将 GPIO 连接到 MOSFET 的栅极?

请注意、

JET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jet、

    当对命令寄存器之外的任何寄存器执行"有响应写操作"时、数据字节字段变为从 bq76PL455a 请求的字节数减一。 因此、对于您的情况、不会进行写入。 对于除命令寄存器之外的任何内容、请使用"无响应写入"后跟"读取"。

    此致、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jet、

    我觉得我应该多澄清一点。 "有响应写操作"基本上是对除命令寄存器之外的每个寄存器的"读"。 因此、将其视为只读。 因此、要更改寄存器、必须先执行"无响应写操作"、然后读取寄存器、再执行"有响应写操作"。 我知道命名惯例有点令人困惑、但我希望这能更清楚一点!

    此致、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:


    是的、 我对 "有响应写操作"感到困惑。

    感谢您的解释。

    此致、

    JET