请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455A-Q1 主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A
您好 Vish、
我们需要将 GPIO 设置为输出、并触发 MOSFET 以启用/禁用充电。
我们发现91 00 79 02 8EAD 可以将 GPIO1设置为 HI (4.87V)。 但是、81 00 79 02 8A6D (响应02 00 00 01B8)不能更改为 GPIO1输出电平。 为什么?
您是否有任何建议将 GPIO 连接到 MOSFET 的栅极?
请注意、
JET