This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:VDD 问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745681/ucc2897a-vdd-issue

器件型号:UCC2897A

尊敬的先生:

 

         我们的客户使用 UCC2897A 设计48V 输入电压至12V 输出电压/5A 应用。 但 VDD 电压将超过额定值16.5V。 您能否帮助仔细检查原理图或元件是否有任何错误? (VDD、POE_12V、AUX 引脚和 OUT 引脚波形如下所示。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    示波器波形显示偏置电压在大约12V 时启动、这正是您对 UCC2897A 内部稳压器的期望。
    IC 开始开关后、内部稳压器关闭、IC 从主变压器上的辅助绕组获取电源。
    这在20V 时似乎很高、会损坏 IC。 因此、您可以减少匝数、也可以在该绕组的输出端使用线性稳压器。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的建议。

    此致

    Sam Shyu