请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2897A 尊敬的先生:
我们的客户使用 UCC2897A 设计48V 输入电压至12V 输出电压/5A 应用。 但 VDD 电压将超过额定值16.5V。 您能否帮助仔细检查原理图或元件是否有任何错误? (VDD、POE_12V、AUX 引脚和 OUT 引脚波形如下所示。)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.