This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92602-Q1:诊断问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724719/tps92602-q1-diag-issue

器件型号:TPS92602-Q1

你好

       客户遇到以下两个问题。  

 1.诊断  问题:  

对于60W LED、器件可在每个通道的 DIAG 引脚上正常工作。

但12W LED 器件并非所有通道都可以在 DIAG 引脚上正常工作。

 

照明控制板中的该项目。 客户软件团队发现某个通道上的 DIAG 引脚无信号为随附的波形。

它们从 DIAG 引脚上移除了0欧姆电阻连接到 MCU。 并将 PWM 占空比和通道标记为文件名。

请帮助检查发生了什么情况。 我们可以做什么呢?

2.插头问题:  

当客户卸下并插入 LED 器件(2.5A)时、通道3有时没有输出。

检查后、它始终在 PWM 占空比为90%~100%时发生。 这时、他们将尝试拔下并插入 LED 器件(2.5A)。

它是否涉及 OVP 或其他保护? 波形。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    很抱歉、但我对描述不是很清楚。 请您进一步澄清一下吗?

    1.诊断问题
    您认为 DIAG 异常的波形是什么? 我看不到该波形。

    2.插头问题
    通道3是什么意思、因为该器件应该只有2个通道输出?
    发生这种情况时、DIAG 引脚上的波形是什么? 最好查看 DIAG 的波形以查看触发了什么故障。

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

          Shirley,请参阅以下内容。

    1.诊断问题
    您认为 DIAG 异常的波形是什么? 我看不到该波形。

    答案: LED4为正常波形、其他则为异常。

    LED1_30%_DIAG

    LED2_100%_DIAG

    LED3_50%_DIAG

    LED4_50%_DIAG



    2.插头问题
    通道3是什么意思、因为该器件应该只有2个通道输出?
    发生这种情况时、DIAG 引脚上的波形是什么? 最好查看 DIAG 的波形以查看触发了什么故障。

    答案:  

    检查后、可能会发生每个通道。 并在发生这种情况时附加了 DIAG 波形。

    删除异常

    消除异常2.

    消除异常3.

    消除异常4

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    1.诊断问题

    通道1-4所需的输出电流是多少? 当您说通道1-3异常时、其输出电流是否正常?

    1.插头问题

    根据高于3V 的 DIAG 引脚的波形、会触发过流保护。 为什么客户需要在如此短的时间内卸下并插入 LED?

    很抱歉、不断询问问题、因为根据您提供的信息、很难弄清发生了什么情况。 除此之外、原理图也不清楚。 您是否会介意插入一个清晰的? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有更多问题、只需直接答复即可、它将再次打开。 非常感谢。