你好
客户遇到以下两个问题。
1.诊断 问题:
对于60W LED、器件可在每个通道的 DIAG 引脚上正常工作。
但12W LED 器件并非所有通道都可以在 DIAG 引脚上正常工作。
照明控制板中的该项目。 客户软件团队发现某个通道上的 DIAG 引脚无信号为随附的波形。
它们从 DIAG 引脚上移除了0欧姆电阻连接到 MCU。 并将 PWM 占空比和通道标记为文件名。
请帮助检查发生了什么情况。 我们可以做什么呢?
2.插头问题:
当客户卸下并插入 LED 器件(2.5A)时、通道3有时没有输出。
检查后、它始终在 PWM 占空比为90%~100%时发生。 这时、他们将尝试拔下并插入 LED 器件(2.5A)。
它是否涉及 OVP 或其他保护? 波形。
BR
Patrick