您好!
在 TPS7A16的数据表中、写入的值是、一旦使能引脚增加到至少1.2V 的"veln_HI"以上、LDO 就会工作、并且在使能引脚下降到最大值为0.3V 的"veln_LO"以下时关闭。 这最初对我而言并不意味着 VEN_LO 具有最大值而不是最小值、因为这意味着从技术角度讲、即使将使能引脚拉至0V、某些元件也可能不会关断。 在测试 TPS7A16评估板(TPS7A1601EVM-046)后、我现在认为 VEN_LO 旨在作为最大电压迟滞、而不是 LDO 关断时的电压。 不过、我最大的困惑是、我已经测量到 LDO 在使能引脚上升到高于960mV 时开启、而在下降到低于840mV 时关闭。 960mV 导通电压似乎超出了数据表中的1.2V 最小值、因此我对这两种规格感到非常困惑。 可以有人向我解释一下吗?
谢谢、
Brett Prudhom