This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16:TPS7A16使能引脚

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A1601EVM-046, TPS7A16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746340/tps7a16-tps7a16-enable-pin

器件型号:TPS7A16

您好!

在 TPS7A16的数据表中、写入的值是、一旦使能引脚增加到至少1.2V 的"veln_HI"以上、LDO 就会工作、并且在使能引脚下降到最大值为0.3V 的"veln_LO"以下时关闭。 这最初对我而言并不意味着 VEN_LO 具有最大值而不是最小值、因为这意味着从技术角度讲、即使将使能引脚拉至0V、某些元件也可能不会关断。 在测试 TPS7A16评估板(TPS7A1601EVM-046)后、我现在认为 VEN_LO 旨在作为最大电压迟滞、而不是 LDO 关断时的电压。 不过、我最大的困惑是、我已经测量到 LDO 在使能引脚上升到高于960mV 时开启、而在下降到低于840mV 时关闭。 960mV 导通电压似乎超出了数据表中的1.2V 最小值、因此我对这两种规格感到非常困惑。 可以有人向我解释一下吗?

谢谢、

Brett Prudhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    我同意、使能阈值规格最初可能会使它们的编写方式产生混淆。  正确的是、实际使能阈值通常介于最小导通阈值和最大关断阈值之间、如图10所示。

    电气特性规范显示、为了确保器件将您的使能信号寄存为高电平、您的最小 Ven 应为1.2V。 为了确保 TPS7A16正确记录您的禁用信号、Ven 应最大为0.3V

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您的解释、这现在更有意义了! 产生混淆的原因是、大多数 LDO /控制器都规定了最大高阈值电压和最小阈值电压、这意味着必须将引脚上拉至更高的最小电压才能导通、并且必须将引脚下拉至下方才能关断的最大低电压。 我使用一个开漏输出下拉多个不同的使能引脚、因此它们都必须是二极管隔离的。 在二极管串联的最坏情况下、0.3V 很难保持在以下、但至少现在我知道这是我必须要达到的目标。

    再次感谢、
    Brett