This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:pH 连接

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746341/lmz31710-ph-connection

器件型号:LMZ31710

我不确定如何处理 PH 引脚。 数据表显示"为了实现散热、这些引脚必须使用器件下方的小铜岛相互连接。" 看起来示例布局仅在引脚42的 PH 周围有过孔。 其他 PH 引脚(10、13-19)似乎未连接到引脚42的岛上。 此外、所有过孔都连接在哪里? 它们只是通过电路板而没有任何连接? 我不知道这是如何提供散热的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carr、您好!

    我已附上 数据表中的典型顶层布局以供参考。  

    在这里、您将注意到引脚10 (靠近 CIN3的左侧引脚)和引脚13-19 (大焊盘底部的引脚)连接在一个岛上。 继续查看图46 - 48、您将看到 PH 的 PCB 板中间有一个铜岛。 顶层大型焊盘上的过孔全部通过层2、3和底层互连。

    这会为引脚增加额外的覆铜面积、并允许器件和 PCB 之间的各层散热更多。  

    此致、

    Jimmy