请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ31710 我不确定如何处理 PH 引脚。 数据表显示"为了实现散热、这些引脚必须使用器件下方的小铜岛相互连接。" 看起来示例布局仅在引脚42的 PH 周围有过孔。 其他 PH 引脚(10、13-19)似乎未连接到引脚42的岛上。 此外、所有过孔都连接在哪里? 它们只是通过电路板而没有任何连接? 我不知道这是如何提供散热的。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我不确定如何处理 PH 引脚。 数据表显示"为了实现散热、这些引脚必须使用器件下方的小铜岛相互连接。" 看起来示例布局仅在引脚42的 PH 周围有过孔。 其他 PH 引脚(10、13-19)似乎未连接到引脚42的岛上。 此外、所有过孔都连接在哪里? 它们只是通过电路板而没有任何连接? 我不知道这是如何提供散热的。 谢谢。