This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:Mac SBS 命令帧序列

Guru**** 2497115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730369/bq33100-mac-sbs-command-frame-sequence

器件型号:BQ33100

您好!  

我想访问制造访问 SBS 命令、但我正在使用的例程不起作用。 在 I2C 主设备中、我使用对从设备的写操作来写入 SBS 命令(例如硬件版本0x0003)、然后使用带有 MAC 地址的从设备读取命令来获取响应。 我接收到的帧是0xFF00

写入帧: 从机地址(0x16)=> MAC (0x00)=> SBS cmd (0x0003)

读取帧:从机地址(0x16)=> MAC (0x00)=>从机地址(0x17)=>接收帧(0xFF00)

您能否确认这是正确的方法、如果不是、您可以共享什么是 MAC 命令的读取和写入命令序列?  

谢谢、

梅斯芬·贝达达  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mesfin、您好!

    这两种资源应有助于:

    可视示例:

    e2e.ti.com/.../0638.How-to-Program-Data-Flash.pdf

    代码示例:

    www.ti.com/.../slua645.pdf

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我们已经浏览过这些文档,但他们没有明确说明如何访问数据表第31页上列出的制造商访问命令--表40。 这些参数具有额外的 SBS 命令、不清楚如何使用读取字 SMBus 命令来获取其数据。 我希望得到更好的澄清。

    谢谢、

    梅斯芬·贝达达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mesifn、

    发送 MAC 命令、然后监测计将在 MAC 寄存器(类似于邮箱)设置响应。 然后、从 MAC 寄存器中读取。

    此致、
    Bryan Kahler