请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ33100 您好!
我想访问制造访问 SBS 命令、但我正在使用的例程不起作用。 在 I2C 主设备中、我使用对从设备的写操作来写入 SBS 命令(例如硬件版本0x0003)、然后使用带有 MAC 地址的从设备读取命令来获取响应。 我接收到的帧是0xFF00
写入帧: 从机地址(0x16)=> MAC (0x00)=> SBS cmd (0x0003)
读取帧:从机地址(0x16)=> MAC (0x00)=>从机地址(0x17)=>接收帧(0xFF00)
您能否确认这是正确的方法、如果不是、您可以共享什么是 MAC 命令的读取和写入命令序列?
谢谢、
梅斯芬·贝达达