This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:反相降压/升压配置

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729506/lm5088-inverting-buck-boost-configuration

器件型号:LM5088
主题中讨论的其他器件: LM5085

团队、

我的客户正在寻找反相降压/升压:8V-46V 输入、20V 输出@ 1A 连续电流、5s 尖峰高达5A。 我现在看的是 LM5088、它似乎具有足够宽的输入电压、可用于符合其规格的反相降压/升压配置、但只需确认它可以正常工作。 您是否看到使用此器件时出现任何问题? 如果没有、您能否推荐合适的 FET 和二极管?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标准反相降压/升压转换器不适用于降压控制器 LM5088、SW 节点的摆幅将低于 GND 20V。
    如果您未连接 CS 并找到正确获取反馈(镜像?)的方法、则可以为此修改 P-FET 控制器 LM5085、使环流二极管朝向-Uout 而不是 GND。 FET 必须阻断 uIN+Uout 之和。
    但为什么不使用专用 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holmer、

    请参阅以下内容、了解我的配置。 IC 将以负输出为基准、因此 SW 节点仍应处于规格范围内。 此电路是否存在任何问题? Webench 似乎无法找到适合5A 输出的 FET、因此我只想了解任何限制:

    此致、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接地漂移时、IC 应正常工作。

    最坏的情况是8V IN、使用非理想的组件时、这会使 D=0、75、并且在25%的关断时间内、5A 直流输出需要20A 来为输出电容器充电。 实际上、电容器中的电流为15A、输出中的电流为5A、但 FET 和二极管中的电流为20A。 这可能是 WebBench 找不到 FET 的原因。

    以数据表中的 Si7148 (75V/28A/11mR)为例,允许加热时的导通电阻增加50%,您得到20A*20A*011R*1,5*75%= 5W 的电阻损耗,而不考虑开关(猜测:2W)。

    使用仅具有2MR 的怪兽级 FET、栅极电荷会上升至135nC、这意味着在1、5A 栅极驱动下 TR=Tf=90ns。 这意味着8W 开关损耗不考虑电阻损耗。

    FET 裸片尺寸的折衷会在这两种情况下均稳定在3W 左右、即总功率为7W。 要耗散7W 功率、您可以将 TO220螺钉固定到散热器上、或使用金属基板 PCB。

    一种方法可能是将开关频率从550kHz 大幅降低到130kHz、以降低开关损耗、并使用具有2个8mR 范围并联 FET 的小 Ron 在电路板上散热。 或者、选择一个具有回流散热器的 D2PAK、一个 Polar PAK (又称为 DUAL COOL、SUPER SO8暴露顶...) 散热器的散热器。 减小的因素是电路板空间和电感器尺寸。 侧注:基波保持在150kHz 以下非常适合传导 EMI。

    对于二极管、在 D2PAK 中为80-100V (MBRB...) 或 TO277 (SS..P.. /V.P. 从 Vishay 开始)是一个很好的开端、第一个带有可焊散热器、第二个带有金属基板。

    这是一项挑战、除非您设计的是1A、并且依靠热质量来承受5秒的电流。 我上面针对5A 直流的计算可能会过大、但通过查看许多器件的瞬态阻抗曲线、可以看到5s 比脉冲负载更接近直流。