This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电容隔离

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729648/capacitive-isolation

TI 将电容隔离方法用于隔离栅极驱动 IC

是否有关于高侧和低侧之间的电容器引起的 EMI 问题的研究?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    感谢您与我们联系、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助解决您的问题。

    据我所知、我们没有遇到任何与电容器隔离高侧和低侧相关的 EMI 问题。 为了确保系统中两个独立通道的功能运行、这两个通道被隔离。
    您对您的应用/系统是否有具体的顾虑?

    我将调查是否对此进行过任何研究、我将尽快(星期五之前)回复您。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    对于高侧和低侧通道之间的任何潜在 EMI、我没有发现任何具体研究。

    根据您的系统/应用需求、请考虑使用 UCC21225A 双通道隔离式栅极驱动 器、该驱动器在高侧和低侧之间使用功能隔离栅、并允许两个次级侧驱动器之间的工作电压高达700VDC、符合行业安全认证。

    该功能隔离栅 基于一系列蚀刻在硅中的电路。 其中心是二氧化硅制造的电容器、通过利用基于边沿的检测方案来阻止直接电流。  

    以下链接讨论了我们隔离技术的一些测试/研究。  

    www.ti.com/.../slyy081.pdf

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们、如果这有助于解决您的问题、请按绿色按钮。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou