主题中讨论的其他器件: UCC2897A
您好!
目前、使用正向有源钳位方法设计 TPS23754。
然而、此电路板将在无负载的情况下加热(次级 MOS、电感器和变压器全部加热)并且在连接至大约200mA 的负载时不能启动(TPS23754看起来正在复位)。
我可以离线向您发送原理图吗? 请提供建议。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tom、
根据 TPS23754数据表、我的设计死区时间为126.8纳秒。
根据我的测量结果、死区时间大约为140ns、接近设计。
此外、我最近阅读了 TI http://www.ti.com/lit/an/snva603/snva603.pdf 上的一篇文章
有源钳位正向转换器似乎不适合我的设计(24V @1.25A)。
我可能会考虑将解决方案更改为反激式。
你有什么建议吗?
谢谢。
IKON、
关于死区时间:你是正确的。 感谢您的更正。
下面是连接的24V 反激式转换器的原理图。
e2e.ti.com/.../TPS23754EVM420_5F00_24V_2D00_SingleGate_2D00_Schem.pdf
此致、
Tom Amlee
PoE PD 应用工程师