This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:原理图审阅请求

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744315/tps23754-request-for-schematic-review

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: UCC2897A

您好!  

目前、使用正向有源钳位方法设计 TPS23754。

然而、此电路板将在无负载的情况下加热(次级 MOS、电感器和变压器全部加热)并且在连接至大约200mA 的负载时不能启动(TPS23754看起来正在复位)。

我可以离线向您发送原理图吗? 请提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikon、

    您可以向我发送朋友请求并通过直接消息发送原理图。

    我有几个问题:

    您设计的是什么输出电压和电流?

    您是否能够进行调节?

    您是否使用任何负载进行了测试? 行为是什么?

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    向您发送了原理图。
    此设计的输出为24V @ 1.25A。
    能够通过 PoE 调节24V 电压。
    然而、当无负载时、电路板非常热(~60C)。
    当我尝试连接到负载时(通常消耗200mA @24V 电流)、输出和 T2P LED 保持闪烁、看起来 TPS23754会自动复位。
    此外、我不敢尝试任何其他负载和长持续时间测试、因为我烧毁了很多次级 MOSFET。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我是

    您目前已设置为1260纳秒的死区时间。 在此期间、最大输出电流通过次级 FET 的体二极管、因此它们变得非常热。 我建议将死区时间减少到150nsec。 您甚至可以尝试50nsec、但您可能需要额外的死区时间来减少击穿的相似性、这在24V 下更为常见。

    以下是有源钳位正向的有用设计指南: www.ti.com/.../slua535.pdf

    适用于 UCC2897A、但同样适用于 TPS23754。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    根据 TPS23754数据表、我的设计死区时间为126.8纳秒。

    根据我的测量结果、死区时间大约为140ns、接近设计。

    此外、我最近阅读了 TI http://www.ti.com/lit/an/snva603/snva603.pdf 上的一篇文章

    有源钳位正向转换器似乎不适合我的设计(24V @1.25A)。

    我可能会考虑将解决方案更改为反激式。

    你有什么建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IKON、

    关于死区时间:你是正确的。 感谢您的更正。

    下面是连接的24V 反激式转换器的原理图。

    e2e.ti.com/.../TPS23754EVM420_5F00_24V_2D00_SingleGate_2D00_Schem.pdf


    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师