主题中讨论的其他器件: LM5066
大家好、
我正在开发一个具有三个独立的 LM5066i 电路的电路板(请参阅随附的电路图)。 组装 dv/dt 部件。 所有三个电路都显示了如下所述的相同效果。
问题是右下角 PWR 引脚上的 CONFIG 电阻器 R271。 正如我了解的数据表、MOSFET 的最大功率损耗限值可通过该电阻器进行配置。 增加电阻也会增加启动期间允许的可能电流、例如、在容性负载下、尤其是在没有 dv/dt 电路的情况下。
但我认识到、在没有负载的情况下打开输出后、该电阻器似乎也会以任何方式影响最大持续电流。 显示的22k 值对于应用而言太低、输出电压仅在~3A 负载下关闭。 ~ 100k 足以输出所需的10A。 但是、当向负载电阻器添加3 x 100uH 串行电阻时、100k 仅允许在关闭输出之前连接~9A。 在没有连接负载的情况下打开后、我使用高功率电阻器作为已连接到输出的负载。
我要问自己的问题是、这个 PWR 电阻器 R271如何影响可能的持续输出电流? 我只找到了用于计算功率损耗的信息、我猜是在启动期间。 但这不能用于连续运行、因为这种情况下的功率损耗远低于配置的值。
此致、
Christian