This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:PWR 电阻器的功能和影响

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726865/lm5066i-function-and-impact-of-pwr-resistor

器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件: LM5066

大家好、

我正在开发一个具有三个独立的 LM5066i 电路的电路板(请参阅随附的电路图)。 组装 dv/dt 部件。 所有三个电路都显示了如下所述的相同效果。

问题是右下角 PWR 引脚上的 CONFIG 电阻器 R271。 正如我了解的数据表、MOSFET 的最大功率损耗限值可通过该电阻器进行配置。 增加电阻也会增加启动期间允许的可能电流、例如、在容性负载下、尤其是在没有 dv/dt 电路的情况下。

但我认识到、在没有负载的情况下打开输出后、该电阻器似乎也会以任何方式影响最大持续电流。 显示的22k 值对于应用而言太低、输出电压仅在~3A 负载下关闭。 ~ 100k 足以输出所需的10A。 但是、当向负载电阻器添加3 x 100uH 串行电阻时、100k 仅允许在关闭输出之前连接~9A。 在没有连接负载的情况下打开后、我使用高功率电阻器作为已连接到输出的负载。

我要问自己的问题是、这个 PWR 电阻器 R271如何影响可能的持续输出电流? 我只找到了用于计算功率损耗的信息、我猜是在启动期间。 但这不能用于连续运行、因为这种情况下的功率损耗远低于配置的值。

此致、
Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、这是数据表中的误差吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    感谢您选择此器件。 最大值是多少 系统的负载电流?
    应修改 Rsns 以支持更高的电流。 您能否在 www.ti.com/.../toolssoftware 上填写设计计算器工具 并发送给我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    这是数据表中的错误。 分子和分母交换。
    我们将在下一版数据表中进行调整。 感谢您的注意。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    请查看我的填充设计计算器工具 :e2e.ti.com/.../LM5066I_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx

    该系统中的最大电流将持续为10A。 组装 R_SNS 附近的 R_CL1和 R_CL2电阻器、以将最小电流限值增加到10A 以上

    我仔细检查了设计计算器中的一些值、然后发现了更多不清楚的东西。 第一个是所用 MOSFET SIR870ADP 的 SOA。 根据其数据表图、在~33V 的 V_DS 下、可安全地在10ms 内放电5A。

    当使用第一个 POST 的电路图中显示的初始 dv/dt 值并且 R271 = 100k 时、3.3欧姆高功率电阻器和3个220 uF 电容器的负载可在~15ms 内打开。 该启动斜坡期间的平均电流为4.5A、适合 SOA。 此外、在运行(多个热插拔)时、可以开始出现短路并连接短路或负载、而不会出现太多的温升。 但在本例中、设计计算器工具在"SOA 启动期间裕度"字段中显示了一个关键值。 FET 功率图从150W 开始、并在~16.5ms (=1.24WS)内线性下降至0。

    CH1:负载上的电压
    CH2:LM5066的使能信号
    Ch4:流经负载的电流

    因此、我尝试了设计计算器工具的建议值、主要是 dv/dt 电容器的200nF。 当然、这会导致~150ms 的斜升时间更长、但具有相同的4.5A 平均电流、而该平均电流不再处于 SOA 范围内。 在本例中、FET 功率图从7W 开始、并以线性方式下降至0、IN ~330ms (=1.16WS)。

    请告诉我推理是否出错。 也许我正在过多地简化电流斜坡、或者忽略热阻抗?

    此致、
    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    在第一个测试波形上、输出在15ms 内出现。 因此、对于33V 输入、Vout 下的斜升速率约为2V/ms。
    2V/ms 的速率使用1.32A 充电电流为3个220 μ F 电容器充电、同时3.3欧姆负载放电... 例如、在6V 输出电压下、3.3Ohm 放电电流占主导地位、因此没有电流为3x 220 μ F 电容器充电。 我想知道 Vout 是如何出现的? 我是否可以遗漏一些东西。 请在结束时进行交叉检查、如果需要、我们将讨论电话转接。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    是否有更新以关闭此项?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我对电路做了一些调查、发现了更多问题。 我的电流假设是、串行线圈在输出端连接短路时会导致电压峰值、从而破坏开关 FET。 这个问题暂时推迟。

    相反、几乎完全相同的 LM5066i 电路存在一个陌生的问题。 使用49V 为其供电时、输出电压可打开、但在一段时间(~60秒)后似乎会随机关闭。 之后、可以再次打开电压、但会立即再次关闭。 我将对此进行进一步测试、并可能打开单独的帖子、因为这是一个不同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    当然。。。 请随意打开一个单独的帖子。
    并关闭该线程。 谢谢!

    此致、
    Rakesh